This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:关于最小数据速率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033790/ds280br810-about-minimum-data-rate

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件: DS280BR820

大家好、

您能不能就以下问题向我提出建议:

问题1. DS280BR810能够处理的最小数据速率。

   DS280BR810数据表坚持认为它支持高达28Gbps 的数据速率。

   但是、我无法在数据速率的最低角落找到相关信息。

问题2. 您能否与我分享有关该器件在最小 EQ 和 DE 上的交流传递函数曲线的信息?

   我想检查频率带宽的最低角。


此致。
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasuke、

    DS280BR820集成了220nF 交流耦合电容。我们应该注意 RC 时间常数、数据模式运行长度编码和数据速率。 只要我们处于该时间常量范围内、我们就应该是好的。 此外、请注意、在较低的数据速率下、BR820没有太多增益。 请建议您的客户使用 DS280BR820的 IBIS-AMI 模型进行系统分析。

    此致、、Nasser