This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:想要连接 PD 充电适配器、但仅使用5V 电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TIDA-050047, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032521/tps25750-want-to-connect-pd-charging-adapter-but-just-use-only-5v

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25730BQ25792TIDA-050047

您好、TI 专家、

我的客户现在考虑使用 BQ25730的充电电路、并且希望使用各种电源。

(交流适配器、USB 适配器、PD 充电适配器)

最后、我找到了参考 TIDA-050047、它与 BQ25792和 TPS25750搭配使用以控制 PD 适配器。

这是一个问题;

我的客户实际上不需要 PD 充电功能、他只想连接到 VBUS、只需5V 就可以了。

我在电源管理论坛中询问了另一位专家、他说、虽然我不需要 PD 充电、但我需要使用一些器件来控制 CC 引脚。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032126/bq25730-want-to-use-pd-adapter-but-just-use-5v

请就此为我提供指导吗?

1、只需使用5V 电压、我应该使用什么 IC 来控制 CC 引脚?

2.是否有任何方法不使用控制器 IC、例如上拉或下拉 CC 引脚?

很抱歉、这是我们第一次开发 USB Type-C 器件。 请就此问题向我提供一些建议。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    如果您的客户只想使用5V 电压、则系统中不需要 TPS25750。

    您只需通过5.1K 电阻器将两个 CC 引脚接地、以通告您是5V/3A 传统控制器、然后根本不使用 TPS25750。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢 你的答复。 您的回答对我和我的客户非常有帮助。

    如果我有更多问题、我将发布另一个主题。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助