This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:支持电缆

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034225/tusb321-cable-support

器件型号:TUSB321

您好、E2E、

在 TUSB321数据表中、我看到了有关支持的 USB 电缆的评论。

 

Type-C 规范1.1定义了用于连接端口的多种电缆、插头和插座。 TUSB321

器件支持所有电缆、插座和插头。 TUSB321器件不支持电子标记

 

这是否意味着具有电子标记的电缆将不起作用? 您能否澄清或提供建议使用的电缆?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel、

    首先、我建议使用最新版本的 TUSB321AI。 E 标记电缆或有源电缆是支架。 电子标记通过电力输送(PD)协议运行、其中我们的器件不会与 PD 消息传递交互。 TUSB321AI 确实需要(并且已经)在"未使用的 CC 引脚上应用 VCONN 来 为 Emarker 供电、但是 TUSB321AI 不能用作 Emarker。