This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044V 和 TCAN1044AV 有何不同?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034087/tcan1044a-q1-what-is-different-of-tcan1044v-and-tcan1044av

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V

TCAN1044V 和 TCAN1044AV 有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    TCAN1044A 器件通过了这些制造商要求的 Zwickau 认证测试、因此符合在欧洲 OEM 中使用的条件。 如果不需要此鉴定、也可以使用 TCAN1044 (非'A')。 这些器件的功能相同。  

    "V"后缀通过 Vio 引脚降级器件的内部电平转换特性。 此功能 可用于"A"和非"A"器件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott