This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 建议使用 MIPI 转 RGB 视频转换桥接器

Guru**** 2569635 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65DSI83, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034197/mipi-to-rgb-video-conversion-bridge-ti-recommendation

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS822SN65DSI83DS90UB926Q-Q1

您好:

请帮助推荐 TI MIPI 转 RGB 视频转换桥接芯片,谢谢

IC-MIPI 转 RGB、MIPI 输入多达4条通道、RGB 输出多达24条线路、QFN48、6*6、0.75
原型号:ICN6211

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个双 IC 解决方案可从 MIPI DSI 转换为 RGB。

    SN65DSI83 + SN65LVDS822

     您还可以将 FPD-Link III 解决方案与 DS90UB941AS-Q + DS90UB926Q-Q1搭配使用。

    谢谢

    David