This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:是否支持 RS422/RS485?

Guru**** 2930570 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E, THVD1452, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033695/max3243e-does-it-support-rs422-rs485

器件型号:MAX3243E

大家好、

MAX3243E 是否支持 RS422/RS485接口?

如果没有、我们是否有解决方案可以支持它们?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    此器件是一款 RS-232收发器、与 RS-485器件非常不同。 即 RS485 (从 RS-422扩展)是一种差分信令协议。 您可能需要 在此处查看我们的 RS-485产品系列。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我的客户正在寻求采用 MAXINEAR SP339E 的 P2P 解决方案。 但我已经检查了 TI.com、找不到 P2P 解决方案。

    您能否建议 TI 与竞争对手器件具有相同的功能?

    SP339E 数据表的链接如下所示。

    https://www.maxlinear.com/ds/sp339e.pdf

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    此器件是一款包含 RS-232 (3TX/5RX)和 RS-485 (半双工或全双工)收发器的专用器件。 我们不提供任何此类器件、它们将两种类型的收发器集成到同一封装中。 但是、我可以独立地为每次使用推荐解决方案。   

    对于 多通道1Mbps RS-232线路驱动器/接收器、我推荐 使用 SN75C3243。  

    对于 RS-485收发 器、它将取决于您当前使用的是半双工模式还是全双工模式。 为此、我 谨推荐 THVD1450或 THVD1452用于半双工或全双工。 请注意、这些收发器没有集成端接、因此如果该节点需要、需要在外部放置一个电阻器。  

    此致、
    Eric Schott