This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:VCM (共模)频率性能

Guru**** 2926320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033622/thvd1550-vcm-common-mode-frequency-performance

器件型号:THVD1550

各位专家:

我的客户询问任何数据、在  不干扰接收器运行的情况下、可以接受多高的 VCM 频率。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    此器件的共模范围为+-15V。 这意味着只要共模保持在这个范围内、接收器将仍然能够识别差分信号。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 请让我再次确认。 虽然我的问题 可能 不好、但可以接受 VCM 瞬态的速度有多快? 例如、1V/us VCM 瞬态在+-15V 范围内时、接收器仍然可以正常工作、但在10V/us VCM 瞬态下、接收器无法工作。

    TI 是否有任何数据?

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我们不会为我们的器件明确测试此条件。 由于接收器是差分的、因此它对共模噪声具有很强的抵抗力。 在需要快速共模瞬态或高频共模噪声的系统中、由于总线拓扑或布局中的不对称、其中一些噪声更有可能会变得差分。 也就是说、有许多变量会影响接收器变得不可靠的确切频率。 但是、只要噪声保持共模且不会成为差分噪声、该器件本身就能保持工作状态。  

    此致、
    Eric Schott