This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于 Eyescan 工具

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034065/tmds181-about-eyescan-tool

器件型号:TMDS181

您好!

当我在 Eyescan 工具上进行更改时、是否可以永久更改? 我的意思是、在下次断电和上电时、TMDS181将配置为我在 Eyescan 工具上设置的值。

第二个问题是我们观察 TMDS181的输入、对吧? 我们也无法观察到输出吗?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您断电时、TMDS181寄存器将重置为默认值、因此您必须在 TMDS181再次上电后重新对 TMDS181寄存器进行编程。

    要观察输出、必须使用示波器。

    谢谢

    David