This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:3840x2160@60Hz 问题

Guru**** 2943170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033802/sn75dp159-problem-of-3840x2160-60hz

器件型号:SN75DP159

尊敬的 TI 专家:

我们正在开发 SDI 至 HDMI 转换器的新项目。  请参阅下面的模块。

3840x2160@30Hz :没问题。

3840x2160@60Hz : 视 HDMI 电缆而定,有多种症状,如屏幕闪烁、无输出和噪音。

SN75DP159是否对 HDMI 电缆属性敏感?

 2. HDMI 信号能否放大至 SN75DP159?

3. 是否有任何可改善症状的原理图修复点?  请查看原理图。

谢谢!

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey

    DP159上的上拉/下拉电阻器需要遵循以下要求。

    [3级输入引脚]
    上拉:65K +/- 10%
    下拉:0至65k + 10%

    [2级(LVCMOS)输入引脚]
    上拉:0至65k + 10%
    下拉:0至65k + 10%

    对于3.3V 和1.1V、我们建议使用

    每个电源引脚上有一个100nF 电容。

    每个电源节点上的电压为4.7pF 和10pF。

    每个电源节点一个大容量10uF 电容器。

    您是否填充了 SDA_SNK 和 SCL_SNK 上的2k 上拉电阻器?

    您是否尝试更改过 VSADJ 电阻器? 更改 VSADJ 电阻器将更改输出摆幅振幅。

    由于您在 I2C 模式下使用 DP159、我是否还可以同时获取第0页和第1页寄存器转储? 第0页寄存器位于数据表中。 要访问第1页寄存器、请先将0x01写入寄存器0xFF、然后从寄存器0x00转储到0xB1。

    如果可能、我还能查看一下您的布局吗?

    谢谢

    David