This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS32:IBIS 不会转换为 PSpice。

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034083/sn65lvds32-ibis-does-not-convert-to-pspice

器件型号:SN65LVDS32

你好

我客户的 SN65LVDS32的 IBIS 文件未转换为 PSpice。

我如何解决这个问题?  

工具:模型编辑器

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该工具不是 TI 提供的工具、因此我不确定如何支持它。

    TI 提供的 IBIS 模型也不用于转换为 PSPICE。 通常、IBIS 文件仅提供 IO 缓冲器特性、通常用于 信号完整性分析以判断信号质量。 PSpice 模型是一种功能模式、遗憾的是、我们没有这种模式。

    谢谢

    David