This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:Rx 检测信息

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034022/tusb1146-rx-detection-confrmation

器件型号:TUSB1146

大家好、

你好。

我们的客户在  其设计中使用 TUSB1146。  他想知道 Rx 检测发生后,转接驱动器是否会向主机或设备发送任何信息,如 Rx 检测到并且全部发送?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不是直接的、客户可以使用 USB_STATUS 寄存器来了解连接何时处于断开状态(未检测到 RX)以及链接何时处于 U0状态(检测到 RX 且链路已启动并正在运行)。