This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:更换现有 IC

Guru**** 2788285 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033743/trs3243-replacement-of-the-existing-ic

器件型号:TRS3243

我想在我们的现有电路中使用 TRS3243 IC。 目前、我们使用的是 MAX3241 IC。 根据数据表、TRS3243是一款直接替换 IC。 在测试时、替换 MAX3241无法正常工作。

有人对此发表评论吗?

SHDN 引脚处于高电平状态

我连接下面的电流电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binoy、

    您能描述一下使用 TRS3243时系统中会发生什么情况吗? 什么指示故障?  

    如果尝试通信、它是否会在每帧中频繁或仅偶尔失败? 您能否在通信尝试失败期间共享活动通信线路的范围截屏?

    请测量并共享电荷泵输出引脚27 (V+)和2 (V-)处的电压、以便我们验证电荷泵是否正常工作。

    请确认引脚22 (/SHDN 或/FORCEOFF)和23 (/EN 或 FORCEON)的状态。  

    此致、
    Eric Schott