This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:总线电压介于±15V 和±18V 之间时的接收器输出

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033620/thvd1550-the-receiver-output-when-bus-voltage-is-between-15v-and-18v

器件型号:THVD1550

各位专家:

我的客户询问总线电压介于 ±15V 和±18V 之间时的接收器输出状态。 数据表显示、VI 和 IID 应处于 ±15V 范围内、总线电压的绝对最大值定义为 ±18V。

问题是、例如、当 VA 为16V 且 VB 为17V 时、接收器输出什么?  

我们知道这超出了规格、因此客户不会要求提供保证。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在绝对最大额定值范围内、因此器件不会损坏。
    它超出了建议的工作条件、因此无法保证正确运行。

    "正确操作"可能意味着许多事情。 在本例中、我想接收器输出具有正确的值、但可能无法满足指定的开关特性。 但这只是一个猜测。