This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:1.8V 至3.3V 之间的电压转换请参阅

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033563/pca9548a-voltage-translation-between-1-8v-and-3-3v-consult

器件型号:PCA9548A

大家好、

客户正在咨询我们的 PCA9548A 是否支持1.8V 至3.3V 之间的电压电平转换? 如果是、为什么我们的 D/S 典型应用部件和建议的工作条件不包含1.8V 范围?  

请在这里帮助我们。 谢谢。

最棒的

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压必须至少为标称2.5V。但最低上拉电压可能略低于电源电压;请参阅图9.2和和第9.2.1节。 (图9-1中的最小电压错误。)