请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25831-Q1 您好、支持团队、
我们正在考虑使用 TPS25830和 TPS25831、因此我们对这些 IC 有两个问题。
(1) 这些 IC 是否支持 MFi OCP 规格?
您说过他们可以在 之前的主题中支持该功能、但我们想知道他们是否可以支持5V、4.8A、1ms、因为他们的高侧电流限制至少为4.6A。
(2) 使用外部 MOSFET 有哪些优势?
我们不假定 VBUS 到电池短路、因此我们想知道过流保护的优势。