This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-CTM-MINIDK-EVM:与 TUSB1046EVM 的区别

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, USB-CTM-MINIDK-EVM, TUSB1064, TUSB1046A-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032846/usb-ctm-minidk-evm-difference-with-tusb1046evm

器件型号:USB-CTM-MINIDK-EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1046EVMTUSB1064TUSB1046A-DCI

大家好、

你好。

我们的客户正在尝试寻找一种解决方案、在该解决方案中、他可以将 DP、电源和 USB 协议桥接到 USB-C 插座上、而在另一侧、则是信号多路信号分离器。

他 在浏览该网站时发现了以下评估板:USB-CTM-MINIDK-EVM 和 TUSB1046EVM。 两者之间的主要区别是什么?

这些 EVM 是否适合他所需的解决方案、或者您有其他建议?

此致、
艺术圣地
德州仪器客户支持