This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E001:VC、此器件的钳位电压典型值、具有不同的脉冲定义

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06, TPD6E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033075/tpd6e001-vc-clamp-voltage-typical-values-for-this-part-with-a-different-pulse-definition

器件型号:TPD6E001
主题中讨论的其他器件:TPD6E05U06Strike

您好!

我们目前正在应用中使用 TPD6E001。  在数据表中、对于 HBM 和 IEC 标准定义的各种瞬态、VC 通道钳位电压的额定值为最大值。  在您较新的系列器件上、如 TPD6E05U06、钳位电压 VCLAMP 使用一个非常不同的脉冲(上升时间为200ps 时为100ns)、并根据脉冲的方向和电流电平显示3V 至14V 的典型值。  我们的问题:TPD6E001针对相似脉冲定义的典型 VC 与 TPD6E05U06大致相同吗?  如果不是、该器件的典型钳位电压值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的参与。 如果您查看数据表中的图4、则 TPD6E001针对8kV IEC 冲击的典型 VCLAMP 应该大约为15V。 最大值很可能是在高温、无 Vcc 连接且无耦合电容器时获得的。 您可以将其与 TPD6E05U06的图6进行比较、并看到它大约为23V VCLAMP。 为了供将来参考、8kV IEC 冲击相当于16A TLP (图3)

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢有关钳位电压响应的详细信息和说明。   

    Mike