This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
在这种情况下,我怀疑 948进入 AVMUTE,但客户反馈 说30秒 后它将正常运行。
我想知道: 在什么情况下 UB94+948可以自行退出 AVMUTE?
你好、Joey、
如果948在任何时候在消隐周期(DE = L)内接收到0x666666的 RGB 模式、则它可以进入 AVMUTE。 如果在消隐期间接收到0x555555的 RGB 模式、则会退出 AVMUTE。 这两种情况都不太可能单独发生、但建议在 使用 UB 器件时在947上设置 DE_GATE _RGB 位= 1、以确保在消隐间隔期间不发送视频。
此致、
Casey