This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:1.8V 电源输出

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032932/tlk100-1-8v-power-out

器件型号:TLK100

你(们)好

我将 仅使用3.3V 电源的 TLK100。  

V18_PFBOUT (引脚编号40)输出电流有多大?

我 只想连接逻辑 IC 电源(LV14或 LV2G)。 这不是问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的查询。 内核电压被指定为1.55。 您应该能够使用几微安的电流、但需要在加电或复位期间使用器件对其行为进行测试。  

    您在哪里得到了1.8V 数字?

    此外、请检查引脚编号  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlk110.pdf

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我使用 TLK100。

    https://www.ti.com/product/TLK100

    TLK100评估板将  V18_PFBOUT (引脚编号40)用于示波器。

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu121/sllu121.pdf?ts=1630630727639&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTLK100EXTEVM

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我补充一个问题。

    请告诉我 V18_PFBOUT (引脚编号40)的电压精度。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    电源电压范围为1.7至1.9V。 PFBOUT 预计在该范围内。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    V18_PFBOUT (引脚编号40)输出电流有多大?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PFBOUT 是一款经过优化的非次级稳压器、可为器件运行生成电源轨。

    它们不会为任何外部负载供电。 由于您希望为简单的栅极供电、这似乎是可以接受的。

    我 没有看到前面提到过我可以共享或指向的 LDO 电流规格。

    此致、

    Sreenivasa