This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:Rx、ry、Tx 和 Ty 上的电压和 VIL 规格

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032858/p82b96-vol-and-vil-spec-on-rx-ry-tx-and-ty

器件型号:P82B96

各位专家:

在一般用例中、Tx、Tx、Rx 和 ry 与相对的 P82B96连接、如下所示。 我的客户希望确认其系统是否满足 Tx 和 Rx 的 VOL 和 VIL、但数据表中没有规格。

是否有任何规格?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL 为0.42 x VCC;请参阅 VIT。

    电压为1V;请参阅 IIoT 的测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 VIL 与 VIT 相同。

    但我不认为 VOL 是1V、因为这只是 IIoT 的条件。

    客户能否考虑 Tx 上的 VOL (最大值)、Ty 低于0.42 x Vcc?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示、如果输出电压为1V、则可以灌入至少60mA 的电流。

    这与以下说法相同:如果灌电流为60mA、则输出电压最高为1V