This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:适用于 TCA9803的模拟/无源开关

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033188/tca9803-analog-passive-switch-for-tca9803

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TMUX1136

大家好、

你好。

我们的客户使用 TCA9803通过 USB C 电缆的 SBU1/2通道驱动 I2C 信号、该通道需要能够根据电缆方向交换 SCL/SDA 线路。 他们需要一个兼容开关、此开关将与"B"侧的电流驱动能力兼容。 他们正在查看 TMUX1136、但认为它使用 NMOS/PMOS 开关、因此 他们不确定它是否会与 TCA9803配合使用。 您能帮助提出建议吗? 下面的 PIC 是它们 的目标。

此致、
艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有非机械开关/多路复用器都使用 NMOS/PMOS 传输门。

    只要模拟开关的电阻足够低、您就可以使用它。 TMUX1136正常。