Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TMUX1136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9803 主题中讨论的其他器件: TMUX1136
大家好、
你好。
我们的客户使用 TCA9803通过 USB C 电缆的 SBU1/2通道驱动 I2C 信号、该通道需要能够根据电缆方向交换 SCL/SDA 线路。 他们需要一个兼容开关、此开关将与"B"侧的电流驱动能力兼容。 他们正在查看 TMUX1136、但认为它使用 NMOS/PMOS 开关、因此 他们不确定它是否会与 TCA9803配合使用。 您能帮助提出建议吗? 下面的 PIC 是它们 的目标。
此致、
艺术