This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:除总线端口外的 ESD 保护

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E, MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032852/max3221e-esd-protection-at-except-bus-ports

器件型号:MAX3221E
主题中讨论的其他器件: MAX3221

您好!

客户正在考虑从 MAX3221改为 MAX3221E。

我知道 E 版本是 ESD 增强型产品、但根据 DS


MAX3221



MAX3221E

MAX3221E 较差、总线终端除外。
(MAX3221E:2000V 所有其他引脚)??


由于所有 TRS 品牌产品均为3000V、此描述是否为拼写错误?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我听起来很挑剔、我很抱歉。 我只想知道。  

    MAX3221E 的"PIN8和 Pin11"->"PIN8和 Pin13"、对吧?

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    正确-引脚11是 MAX3221E 数据表中的拼写错误。 关于 HBM 额定值的"分级"、在 TI 考虑 HBM 额定值之前、似乎发布了 MAX3221 -经证明、2000V 足以满足制造环境的需求、并成为逻辑引脚的典型额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢你的答复。

    此致、
    Hiroshi