This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1EVM:SPI 通信模拟 Launchpad

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032905/ds90ub940-q1evm-spi-communication-analog-launchpad

器件型号:DS90UB940-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

各位专家、您好!

据我所知、我们能够使用 USB2ANY 的 μ I²C 总线与 DS90UxXXX 产品进行通信、并通过 ALP GUI 对其进行控制。
无论通过何种方式、都可以使用 SPI 执行相同的操作、因为 USB2ANY 支持该功能。

提前感谢您。

此致、
穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    发布的 DS90Uxxxx 产品均不支持 SPI 作为器件的控制接口。 DS90Ux94x 等器件支持 SPI 直通、但不能用于访问串行器和解串器中的器件寄存器  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢您的回答。

    USB2ANY Explorer 是否可用于此目的?

    此致、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    从技术上讲是可以的、但使用 Analog LaunchPad SW 连接 FPD 器件更容易、因为图形界面中有一个完整的软件 GUI 和简单的工具、可以在围绕特定器件设计的图形界面中运行脚本或其他配置  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢你。