This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:用于30V 共模电压系统的 THVD8000

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032941/thvd8000-thvd8000-for-30v-common-voltage-system

器件型号:THVD8000

尊敬的团队:

我的客户对我们用于电力线通信的 THVD8000感兴趣。 但其 电力线共模电压约为30V。 对于这种设计、我们有什么建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hollis、

    电力线是直流还是交流? 共模电压的变化速度有多快? 如果30V 是真正的共模、则不会影响差分通信。 问题是、共模电压是否可以通过交流耦合电容器耦合到 IC 引脚。