This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392-Q1:与 USB 配合使用?

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032874/bq24392-q1-using-with-usb

器件型号:BQ24392-Q1

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们正在寻找一款 USB BC.1.2端口检测器 IC、它可以检测 D-、D+引脚、如果可能、还可以检测 CC1、CC2和 DM、 用于汽车应用的 DP 引脚。 在这个方向上、我们注意到了 BQ24392-Q1 IC、但相关 IC 的数据表中包含有关其用于微型或微型 USB 的声明。
 
它是否也可以用于相应的集成正常 USB 端口?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    富尔坎:

      BQ24392-Q1还可用于 Nirmal USB 端口、但不完全符合 BC1.2

    此致、

    Brian