This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:USB 3.0通过两个多路复用器传输问题

Guru**** 2895080 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032372/hd3ss6126-usb-3-0-transmit-via-two-mux-question

器件型号:HD3SS6126

你(们)好

对于 USB3.0信号、您是否有任何问题需要使用2个多路复用器(HD3SS6126)?

我想通过红色标记 USB 3.0标准 A 的合规性测试

谢谢

Hao Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好:

       5Gbps 时、7"布线 损耗为3.5db、每个多路复用器的损耗为1.1db、因此 A 上的总损耗为2x 3.5 +2x1.1=9.2db +连接器损耗。 A 型 Tx 最大规格为10dB 损耗。 因此、它非常有限。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    通过两个多路复用器似乎没有什么特别的问题、我将控制布线长度以满足损耗规格。

     我是否需要在两个多路复用器之间添加交流电容? 请帮助检查 TX 和 RX 路径的交流电容。

    谢谢

    Hao Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好:

      连接器和 SOC (包括转接驱动器)之间的 TX 上应该有100nF 的交流电容、通过多路复用器。

    Brian