大家好、
客户正在研究 TPS65988、并想知道 TPS65988中是否有一个集成功能、允许在利用身份验证的 USB-C PD 应用中使用该器件。 我的意思是什么-是否有办法验证 TPS65988仅提供电源/允许将数据传输到特定器件、即使器件正确连接到 USB-C 端口? 我没有在数据表中看到任何内容、因此我想确保我没有错过任何内容。 如果没有集成功能、我还想知道它是否可以使用逻辑实现。
提前感谢、
Vijay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在研究 TPS65988、并想知道 TPS65988中是否有一个集成功能、允许在利用身份验证的 USB-C PD 应用中使用该器件。 我的意思是什么-是否有办法验证 TPS65988仅提供电源/允许将数据传输到特定器件、即使器件正确连接到 USB-C 端口? 我没有在数据表中看到任何内容、因此我想确保我没有错过任何内容。 如果没有集成功能、我还想知道它是否可以使用逻辑实现。
提前感谢、
Vijay
你好、Chuck、很抱歉重新打开这个链。 我只想澄清一下、如果将供应商定义的交替模式与外部 MCU 一起使用、该过程将如下所示:
1) 主机发送"Discover Identity"命令
2) UFP 接收消息并发送带有其标识号的"发现标识" ACK
3) 主机发送"Discover SVID"命令
4) UFP 接收消息、发送带有 SVID 列表的 ACK
5) 主机发送"发现模式"命令
6) UFP 接收消息、发送具有不同模式的 ACK
7) 如果预期的供应商定义的交替模式不可用、外部 MCU 会标记特定寄存器(阻止发送"Enter Mode"命令、主机重新发送"Discover Mode"命令)
8) 如果预期供应商定义的交替模式可用、外部 MCU 将从寄存器中删除标志并发送"Enter Mode"命令