This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:总线线路和 GND 之间需要电容器?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032806/p82b96-capacitor-between-bus-line-and-gnd-is-required

器件型号:P82B96

各位专家:

我的客户遇到问题。 SX/Sy 上的电压定义为1V (最大值)、而 MCU VIL (最大值)约为0.7V。

为了与此相对应、客户正在尝试将上拉电阻器升高到最大 tr 值(1000ns (标准模式))内。 查看数据表、总线线路和 GND 之间有一个电容器 C2。 为了使用大上拉电阻器、客户需要移除该电容器 C2。  

为什么 C2存在?  我们可以将其删除吗? 此外、在不修改原理图的情况下、是否有解决此问题的方法?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    这些电容器实际上是寄生电容器、旨在表示总线上的容性负载。 由于 I2C 规范是电容限制、因此我们通常不建议在 I2C 总线上添加电容、这是没有充分理由的。 是的、我建议将其删除。  

    该端的失调电压旨在允许器件在保持双向性的同时重新驱动 I2C 信号。 更改上拉电阻器将有所帮助、但您可能会看到收益减少。 如果您需要进一步降低音量、可能需要在其前面放置另一个 I2C 转接驱动器。

    -Bobby