This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:输入电流

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032767/tusb4020bi-input-current

器件型号:TUSB4020BI

您好!  

我计划使用1 TUSB4020和1 TUSB4041。 它们都将由1.1V 电源供电、我们希望使用单个 VREG 为两者供电。  

您能否确认输入电流和 ICC 要求?  

500mA 稳压器是否足以同时为 TUSB4020和 TUSB4041供电?  以下电流值是否构成数据表的绝对最大值?  

从 TUSB4020BI 数据表第7.6节中、输入电源电流如下所示:

 

从 TUSB4041数据表第7.7节:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要不使用 SMBus 模式、共享500mA 稳压器就可以用于1.1V 电源轨。

    3.3V 稳压器也会共享吗?

    此致、

    JMMN