This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有使能/关断控制的 LVDS

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, DS90LV047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032761/lvds-with-enable-shutdown-control

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS4DS90LV047A

各位专家:

美好的一天!

我有这个客户在寻找具有某种形式启用/关断控制的 LVDS 驱动器至单端输出(CMOS/LVCMOS 正常)。

在这里找到了很多支持 LVDS 的 IC、但尝试将其缩小到一个具有启用控制功能的 IC。 他目前正在使用 SN65LVDS4、但它不允许通过控制信号控制输出线路

一个输入 LVDS (LVDS33)且需要一个输出单端(LVCMOS33可以)
时钟速度>200MHz

希望您能帮我寻找这种解决方案。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie

    遗憾的是、我们只有四通道驱动器(例如 DS90LV047A)具有使能功能、并且无法单独启用/禁用这些驱动器。  

    谢谢

    David