This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:MAX202IDR 和 AZRS3232ESO.RDG 之间的比较

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032695/max202-comparsion-between-max202idr-and-azrs3232eso-rdg

器件型号:MAX202

您好:

我们希望导入 ti 的 max202idr 作为替代材料。 我们使用的第一个模型是 azrs3232eso.rdg。  我想知道 软件是否直接兼容而不进行调试,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我可以在线找到 ARZS3232的数据表。 如果两个器件都符合 RS-232信号传输、通常而言、RS-232使用不需要任何软件更新的 UART。