This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, MSP430F5508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032713/tl16c752d-searching-ti-solution

器件型号:TL16C752D
主题中讨论的其他器件:TUSB3410MSP430F5508

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找"2 UART 转单个 USB"

我们是否有针对这个 CADE 的解决方案? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB3410是 TI 提供的唯一 USB/UART 桥接器、只有一个 UART。

    下一个最佳选择是使用所需的功能对 MSP430F5508等微控制器进行编程。