This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C383B:EVM 板

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, LVDS83BTSSOPEVM, DS90C383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032443/ds90c383b-evm-board

器件型号:DS90C383B
主题中讨论的其他器件:SN75LVDS83BLVDS83BTSSOPEVM

大家好、

LVDS83BTSSOPEVM 是否可用于评估 DS90C383B? 该器 件看起来类似于 SN75LVDS83B、客户询问 TI 是否有用于 DS90C383B 的 EVM 板。  

https://www.ti.com/tool/LVDS83BTSSOPEVM

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们没有用于 DS90C383B 的 EVM。  SN75LVDS83B 和 DS90C383B 是非常相似的器件、如果 PCLK 在两个器件工作范围内、则可相互替代。

    此致、

    Michael W.