This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:直流去耦电容器可阻止可调整输入信号直流电平的直流电平

Guru**** 2943300 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032500/tmds181rgzevm-dc-decoupling-capacitor-to-block-dc-level-which-can-adapt-the-dc-level-for-the-input-signal

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TDP158

我的 TMDS TX 信号不在3.3V 电平(使用3.3V 公共电压), 我是否可以使用电容器0.1uF 来阻止直流电平,例如具有0.1uF 的 TDP158应用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 DP158或 DP159、两个器件的输入均支持交流耦合。 这是 DP++转 HDMI 设计吗?

    谢谢

    David