This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032497/sn65hvd231-spec

器件型号:SN65HVD231

尊敬的团队

目前有一个项目使用 TI CAN 收发器 SN65HVD231、但客户需要它来支持 CAN 2.0B 29位。 我确认当前使用的 MCU 支持该功能、但也可以支持 CAN 收发器吗? 该器件不是很清楚、SN65HVD231规格未对此进行检查。 您是否能帮助确认它、

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    CAN 2.0B 定义了 CAN 接口的数据层。 该修订版增加了对 CAN 帧中扩展29位标识符的支持。 由于 SN65HVD231只是一款 CAN 收发器、因此它不关心与之搭配使用的数据层。 它只关心 CAN 标准的物理层要求。  

    只要收发器支持系统的数据速率并且 CAN 控制器(MCU)支持 CAN 2.0B 协议要求、此设置就不会出现满足 CAN 2.0B 功能的问题。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott