This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:接收数据速率估算

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159071/ds125df410-estimation-of-received-data-rate

器件型号:DS125DF410

尊敬的 TI 团队:

您能否告诉我们如何估算/测量(通过使用芯片的功能)芯片输入所见信号的数据速率? 让我们假设传入的信号都被 CDR 锁定。

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    我不知道使用重定时器测量信号数据速率的任何方法。  通常、如果 CDR 可以锁定到传入数据、则表示数据速率是组0 / 1中设置的速率或其子速率。  但是、我不知道任何指示用于锁定信号的组或分频器的状态寄存器。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。