This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:具有 DP83TC811和 DP83826E 的100BaseT 至100BASE-T1接口

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, DP83826E, DP83TC811R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159267/dp83tc811r-q1-100baset-to-100base-t1-interface-with-dp83tc811-and-dp83826e

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVMDP83826E

我想在  100BASE-T 和100BASE-T1之间建立一个类似于 DP83TC811EVM 的接口、但使用的是 DP83826E、而不是 DP83822。  该评估板使用 DP83826E 上没有的 RGMII 接口、我必须使用 MII 或 RMII 接口。

如果我想 使用 MII 接口将 DP83TC811R-Q1连接到 DP83826E、我将一个 PHY 的 RX 连接到 TX、将 RX_DV 连接到另一个 PHY 的 TX_EN。 但时钟怎么样呢? 在 MII 模式下、RXCLK 和 TXCLK 都是输出。 在评估板中、一个 PHY 上的 DP83TC811EVM RXCLK 连接到另一个 PHY 上的 TXCLK、但这使用 RGMII 接口、其中 TXCLK 是输入。  

或者、我是否必须使用 RMII 接口将它们连接在一起? 在这种情况下、TXCLK 和 RXCLK 不被使用。 在这种模式下、时钟会怎么样? 我是否需要为两者使用相同的时钟源才能使它们同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有背靠背 MII 用例的数据、因此 如果您沿着该路线走、您可能需要验证自己。

    对于背靠背 RMII、有两个 PHY。 一个将被指定为"主器件"、另一个将被指定为"从器件"。 主 PHY 需要由25MHz 信号供电、然后该信号输出50MHz 信号。 该信号用于 RMII 通信、必须连接到从器件 PHY 的时钟输入 XI 从器件 PHY 最初必须(通过自举)配置为 RMII 从器件以接受50MHz。  

    此致、

    Gerome