This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:输入电容

Guru**** 2956590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159080/dp83822i-input-capacitance

器件型号:DP83822I

数据表列出了 CIN = 5pF (典型值)和 COUT = 5pF (典型值)的值

这些值对哪些引脚有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这些用于 GPIO 引脚。

    此致、

    Gerome