This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181回顾

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159303/tmds181-tmds181-review

器件型号:TMDS181

您好!

我在 TMDS181中将其设计为 HDMI 接收器、我想知道是否可以查看原理图并回答以下问题:

  1. 我在连接器侧将 DDC I2C 拉至5V。  SCL_SNK/SDA_SINK 进入 FPGA 上的3.3V 引脚、并在 FPGA 侧上上被上拉至3.3V。  5V 是否会通过器件并在 SNK 侧提供5V 电压?
  2. 应该如何连接 HDMI 连接器上的 CEC 引脚?
  3. TMDS181和 FPGA 之间是否需要交流耦合电容器?

谢谢!

Johne2e.ti.com/.../7651.TMDS181.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    请查看我的评论反馈。  

    e2e.ti.com/.../7651.TMDS181_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_10062022.pdf

    1. 我在连接器侧将 DDC I2C 拉至5V。  SCL_SNK/SDA_SINK 进入 FPGA 上的3.3V 引脚、并在 FPGA 侧上上被上拉至3.3V。  5V 是否会通过器件并在 SNK 侧提供5V 电压?
      1. 不会。5V 不会泄漏到另一侧。 但您可能必须实施 TMDS181 DDC 侦听选项、因为并非所有 HDMI 源都支持 DDC 总线上的时钟扩展。  
    2. 应该如何连接 HDMI 连接器上的 CEC 引脚?
      1. 如果不使用、则可以通过27k 电阻器将其上拉至3.3V。  
    3. TMDS181和 FPGA 之间是否需要交流耦合电容器?
      1. 取决于 FPGA 输入要求。 如果在 TMDS181和 FPGA 之间实现交流耦合电容器、则需要从外部50 Ω 端接至3.3V。

    谢谢

    David