This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:确认是否已建立链路

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159180/dp83867is-confirming-if-a-link-has-been-established

器件型号:DP83867IS

对于1Gbps 应用、其中 PHY 与集线器通信、
我了解以下寄存器值可用于检查是否已建立链路。

  • 在自动协商完成后、查看 PHY 寄存器:
    BMSR -第5位"自协商结束")
  • 通过查看 PHY 寄存器确认链路状态:
    BMSR -位#2 "链路状态")

是否有任何其他寄存器设置可供查看、或者是否有方法可确认是否已建立链接?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    寄存器0x1[2]用作链路指示器。 它被锁存至低电平、因此可能需要重新读取寄存器。

    寄存器0x11[10]是一个非锁存低链路指示器。

    此致、

    Gerome