This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036 + TPS2033B 只会暂时为 USB 器件供电、不会显示为器件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TPS2043B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158832/tusb2036-tusb2036-tps2033b-only-momentarily-powering-usb-devices-not-showing-up-as-a-device

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件: TPS2043B

我已按照数据表的建议将这对组件用于向嵌入式 Linux 系统添加一些额外的 USB 端口(原理图如下)

在使这项工作发挥作用方面遇到了困难。 最明显的问题是、当我 插入 USB 器件并在电源持续一秒时(我可以看到 LED 亮起)、然后再再次熄灭。 第二个原因是、连接的系统上没有显示任何器件、这些器件可能指示 TUSB2036正在工作并在上游进行通信。

如果有任何意见,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看原理图、您如何为 TUSB2036提供时钟? 您需要使用6MHz 晶体或48MHz 振荡器为 TUSB2036提供时钟。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复,出于某种原因,我认为这是可选的。

    我现在添加了一个6MHz 晶体、将 MODE 引脚拉至低电平、我希望这可以正常工作。  现在、当系统通电时、XTAL2管脚上会出现一个简单的5.997MHz 正弦波、 它在开始后很快就会停止、之后的行为与之前相同。 我不确定这可能表示有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于实现下行端口电源开关的自供电集线器、您需要将引脚21接地。  

    此外、TPS2043B 的 OC 引脚是漏极开路引脚、您需要具有外部上拉电阻器、如下所示。

    谢谢

    David