This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RGZ 审核

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159301/sn65dp159-sn65dp159rgz-review

器件型号:SN65DP159

您好!

我正在 使用 SN65DP159RGZ 进行设计 、希望有人查看原理图并回答以下问题:

  1. 上的5V 电压是否会出现在 SNK 侧?
  2. 如何从连接器连接 CEC 引脚?

谢谢!!

John

e2e.ti.com/.../4812.SN65DP159.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    请参阅我的反馈。  

    1. 上的5V 电压是否会出现在 SNK 侧?
      1. 电源需要提供5V HDMI 电源
    2. 如何从连接器连接 CEC 引脚?
      1. 这是源应用程序还是加密狗应用程序? 对于源应用、您可以将 CEC_EN 保留为 NC。 有关加密狗应用、请参阅 DP159数据表的图32。

    e2e.ti.com/.../4812.SN65DP159_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_10062022.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。 非常感谢。  应用程序用于源代码。 TMDS 流来自 UltraScale Zynq GTH 串行器/解串器、而 SN65DP159位于 FPGA 和 HDMI 连接器之间。 我不完全理解常规源代码和软件狗之间的区别、但我假设是非软件狗应用、但可能会出错。

    让我对 SNK 的问题再谈一下。  DDC_CLK/数据在 HDMI 连接器和 IC 之间上拉至5V。  在 FPGA 侧(SCL/SDA_SRC)上拉至3.3V 并进入 FPGA 的3.3V 组。  我的问题是、HDMI 连接器上的5V 上拉电压是否会泄漏到 SRC 引脚并损坏3.3V 组?  我不知道 DDC 块如何在内部与 I2C 信号配合工作。

    谢谢!!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    HDMI 连接器和 IC 之间的 DDC_CLK/数据上拉至5V。  在 FPGA 侧(SCL/SDA_SRC)上拉至3.3V 并进入 FPGA 的3.3V 组。  我的问题是、HDMI 连接器上的5V 上拉电压是否会泄漏到 SRC 引脚并损坏3.3V 组?  我不知道 DDC 块如何在内部与 I2C 信号配合工作。

    您将不会在灌电流侧看到5V 电压向拉电流侧放电。 但是、由于 DP159在其 DDC 总线上实现了时钟扩展、因此您需要确保 FPGA 也可以支持时钟扩展。 否则、您必须使用外部电平转换器并实施 DDC 侦听选项。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 谢谢 David。 这解决了我的问题!!