This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:PHY IC 和 RJ 45插孔之间的 DP83848J 通信问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848J
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135533/dp83848j-dp83848j-communication-issue-between-phy-ic-and-rj-45-jack

器件型号:DP83848J

您好!  

我正在使用 Altera Cyclone III 并尝试  通过 FPGA 与 DP83848JSQ 进行通信。

即使我没有将 Altera Cyclone III 的 RJ45插孔插入 PC、链路开启状态始终为高电平。

请确认 PHY IC 和 RJ45插孔之间的以下连接是否正确。

注意: TD+/-和 RD+/-是 PHY IC (DP83848J)的引脚。

此致、

Jaya Shree C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一个点。、

    电路板中使用的变压器:TG110-S055N2。

    请确认是否可以使用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya Shree、您好!

    您能否共享整个原理图、包括 DP83848及其与 Altera Cyclone III 的连接?

    --
    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    原理图如下所示。、

    I) PHY IC 连接:

    II) Altera Cyclone III 连接:

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Jaya Shree C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya Shree、您好!

    LED_LINK、LED_SPEED 在 DP83848上默认具有反极性(即关断时为高电压、导通时为低电压)。  数据表的第6.3.3.1节对此进行了说明。

    您可以移除中间的逆变器并进行检查。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢您的参与。 通信问题现已解决。  

    问题是由于电源反馈电路中缺少连接(引脚16、19和30)。 根据数据表、这3个引脚需要短接。 但我们错过了它。

     我们短接了引脚并进行了测试。 现在工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya Shree、您好!

    感谢您的确认。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。