This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1和模拟 Launchpad

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159034/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1-and-analog-launchpad

器件型号:DS90UB953-Q1

问题 Reg 0X52中的 Remote reg (保留)位表示什么剂量?

此屏幕视图来自 Analog Launch Pad。

目标是 DS90UB960-Q1EVM、远程设备是 DS90UB953。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan、

    该位没有任何功能、因此您可以忽略它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当出现影响摄像机视频的数据错误时,就会对其进行设置。 我认为这可能是一个线索、 可以帮助我们解决我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    实际上、该位的原始函数与您所说的完全相同、用于指示双向控制通道上是否存在错误、但遗憾的是、该指示器不是很精确、因此未包含在数据表中并标记为保留。