This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:寄存器0x0025默认为 RW

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159246/dp83867e-reg-0x0025-by-default-is-not-rw

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

您好!

我们将进行以太网合规性测试。 我已经尝试过 USB-2-MDIO、可以在0x0025上进行 RW 操作。 在我们将用于具有 DP83867E PHY 的电路板的测试脚本中、我注意到我无法访问  或执行到 TESTMODE 通道控制(TMCH_CTRL)地址0x0025的 RW。  我的意思是我可以写入一些内容、但当我读取它时、数据不是我写入的数据(结果读取为0x00)。 我知道、根据数据表、默认情况下这不是 RW。 我是否可以询问我们将如何使 REG 0x0025成为 RW? 我的意思是、是否有方法将其设为 RW、以便我可以执行所有测试模式?  

对于测试模式的其余寄存器配置、它工作正常、我可以将其 RW 放在上面。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 似乎我已经知道答案了。 似乎我在 [0x0、0x1F]之外访问、请参阅数据表中的第8.4.2.1节和第8.4.2.1.7节。

    谢谢。