This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:请求通过 I2C 更新 DS280BR820的 CTLE 或 FIR 设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158028/ds280br820-request-for-updating-ctle-or-fir-settings-of-ds280br820-via-i2c

器件型号:DS280BR820

您好的支持团队。

我的客户希望 通过 I2C 直接更新 DS280BR820的 CTLE 或 FIR 设置、而无需像 SigCon 这样的 EEPROM。

 系统通电后、他们在 EEPROM 上读取这些设置是乏味的。

是否有任何方法可以使 I2C 寄存器文件不用于 EEPROM?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    客户可以通过将 EN_SMB 引脚通过1K Ω 电阻器拉至 VDD 来选择 SMBus 受控模式。 这将允许客户直接控制寄存器。 请确保您的客户能够访问 DS280BR820编程指南。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    是的。 我们的定制 器已选择 SMBus 从模式。 但他们很难对其进行编程。

    我们的客户如何发送 编程指南的访问请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saga-San、

    请告诉我客户的电子邮件地址、我可以对此进行研究。

    此外、请告诉我客户应用或方框图。  

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nasser-San

    感谢您的回复。

    在我检查客户的信息后,我会稍后给您发送电子邮件

    此致、