This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VREF1和 EN 配置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159011/pca9306-vref1-and-en-configuration

器件型号:PCA9306

大家好、

我可以帮您检查以下原理图吗?

我们注意到 VREF1电压电平异常。

可能与 EN 和 VREF1设计相关。

1.我是否可以知道我们是否可以使用外部信号来控制 EN 引脚? 如何实现?

2.请问我们是否可以在 VERF1上添加200k 欧姆? 它会影响内部结构吗? 为什么?

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、EN 引脚可通过漏极开路或集电极开路信号拉低。

    VREF1必须直接连接到电源。 在正常运行期间、一个小电流流入 VREF2和流出 VREF1。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、

    克莱明是正确的。

    此外、是否组装了 R1228? 您需要使用该0 Ω 电阻器将 EN 连接到 VREF2、以正确偏置 EN 引脚。

    最棒的

    Danny