This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:能否将 i2c 热插拔缓冲器放置在"backplane &quot 上?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159295/tca4307-can-i-place-the-i2c-hot-swap-buffer-on-the-backplane

器件型号:TCA4307

您好!

我想使用 TCA4307这样的器件来支持 i2c 总线上的热插拔。

我在数据表中注意到、将此器件放置在可拆卸外设卡上是最正常的做法、但出于空间和简单性的原因、我更愿意避免这种做法。 该卡只有一个器件、几乎没有其他电路。

在"设计要求"下的数据表中、它表示"不建议将 TCA4307放置在背板连接器上、因为它无法将卡彼此隔离、这可能会导致干扰正在进行的 I2C 事务。"; 但我的意思是"不要将 TCA4307放置在背板上并 多个外设卡共享"、这不是我的建议。

在应用手册 scpa058中、 建议使用 i2c 开关和 GPIO 来检测插入的卡、但我更愿意避免增加的(软件)复杂性。

是否有任何原因不能按照以下方法在背板上使用 TCA4307:

  •  每个外设卡在背板上具有一个永久供电的 TCA4307
    • 避免卡之间的争用。
  • 使用 使能引脚仅在卡"存在"引脚已连接时启用器件。
    • 在   卡准备就绪之前、保持输入和输出之间的隔离。
    • "存在"引脚设计为在插入时首先或最后进行配合。 我想首先会让预收费准备就绪。

或者、是否有任何其他推荐方法可让我在外设卡上保留绝对最少的组件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的。 在连接卡的所有信号之前、不应尝试启用缓冲区。

    如果您需要热插拔、并且不想在软件中处理此问题、则需要此缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、您好、感谢您的快速、清晰的回答。

      仅在连接所有信号后启用缓冲器对我来说更容易、因此这很好。 但这是否意味着我错过了预充电行为?

    我现在看一下这里的功能方框图、我不 知道 组合符号和/或符号的含义。 您能解释一下该符号的含义吗?

    如果它的工作方式与或类似、那么我假设即使 ENABLE 为低电平、我也会获得预充电、因为 CONNECT 将为低电平。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确解读数据表中的描述、即使 ENABLE 为低电平、预充电始终在加电时进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 想我看到您正在获得什么。 查看引脚功能表 、可以看到预充电电路在初始上电期间处于激活状态。

    但在初始上电后、如果 ENABLE 引脚为低电平、则预充电将被禁用、因此这是不好的-至少对于我建议的应用、TCA4307位于背板上并一直供电。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以更改卡连接器、以便使用通过卡连接的迹线为缓冲器供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意-谢谢。 听起来就像缓冲器在 卡上一样有效地运行。

    我可能可以通过连接器提供回路电源、也可以使用"存在"信号引脚通过 FET 将电源切换至缓冲器。

    因此、我认为这就是发生的情况:

    • 插入卡时、缓冲器会尽快通电(早期接合连接器引脚)。
    • 使能端连接高电平、因此预充电会立即激活、直至连接。
    • 之后不久、一旦总线空闲、来自卡配合和连接的 i2c 信号就准备就绪。