This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A, DP83867E, SN74AUC1G17, SN74LVC3G17, SN74AUC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159451/dp83867e

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC541ASN74AUC1G17SN74LVC3G17SN74AUC2G34

早上好、

我们在电路板上使用多个 TI PHY。 我们使用一个时钟振荡器和一个时钟缓冲器为我们的2个 PHY 和具有25MHz 时钟的 FPGA 供电。  

现在、我们使用的时钟缓冲器存在一个稀缺问题。 我们希望用 TI 缓冲器替换现有的时钟缓冲器、并检查我们的数据库、找到这两个组件。

一个是 SN74LVC541A 、另一个是 SN74LVC2G17DSFR。  

您能否检查两者是否可以与单个时钟振荡器配合使用并获得3个输出时钟来馈入 DP83867E?

提前感谢您的帮助

此致。

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当时钟源的电压为2.5V 或更低时、AUC 系列器件(例如、SN74AUC2G34、SN74AUC1G17)的速度最快。 在3.3V 时、LVC 速度最快、但可在低至1.8V 的电压下工作;'541或 '17或任何其他缓冲器(例如 SN74LVC3G17/34)正常工作。